This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:软启动期间的输出纹波

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355698/lmr14050-output-ripple-during-the-soft-start

器件型号:LMR14050

我的客户将 LMR14050用于以下应用:

VIN=24V、Vout=12V/2A。

他们发现、在满载启动的软启动过程中、电压输出出现了一些意外的纹波/尖峰。

如果为电气负载使用 CC 模式、则会发现该问题、如果使用 CR 模式、则未显示该问题。 但其系统测试全部需要 CC 模式设置。

您能帮助查看对他们的可能建议吗?

它们使用的电感器为12uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    感谢您提供屏幕截图和原理图。 我审查了您的问题并明确指出了一些潜在问题:

    当电子负载处于 CC 模式时、 即使输入仍然很低、也仍然需要高电流、即在启动时、器件无法支持该电流、直到其输入电压达到足够高的水平。 这会导致启动期间出现电压尖峰和异常、如您的波形所示。 CR 模式下的电子负载不会实现这一点、这可能是使用 CR 模式时这些尖峰在启动时不那么明显的原因。 为了 帮助解决这一问题、TI 建议 将4.7至10uF 的输入电容以及一个尽可能靠近器件输入的高频电容器放置、以便在输入端平缓输出信号。 更多信息、请参阅数据表中的第9.2.2.6节。  

    我还要注意的是、应用曲线在启动时显示出类似的纹波、因此这并不是 完全异常的行为。 为了方便起见、我将它们包含在下面。

    无论如何、如果您想减小这些尖峰的大小、增加输入电容将是消除该启动曲线的一个好步骤。  

    谢谢!
    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    他们试图再添加一个47uF 电解电容器、但没有任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    感谢您的尝试。 您是否尝试过增大陶瓷电容的大小? 请确保陶瓷电容不大于10uF。  

    此外、这些电容器的额定电压是多少?

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、

    他们只是尝试添加 电解电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    请让它们增加陶瓷电容、使其介于4.7和10uF 之间。 此外、您能问他们这些电容器的额定电压是多少? 对于24V 输入、TI 建议对输入电容器采用50-100V 的额定电压、以确保不会发生会影响性能的降额。

    谢谢!

    约书亚奥地利