This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:如何设计适用于宽输出电压范围(和不同电流)的控制器

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358514/tps92691-how-to-design-controller-for-wide-output-voltage-range-and-different-currents

器件型号:TPS92691

该数据表中的设计基于单个工作点。 对于2S 电压源、我打算设计一个输出为4A、可实现10.3V、11.2V 和16V 的 LED 驱动器、从中可得出占空比:DMIN、D 和 Dmax。 但是、我不确定当我们具有多个工作点时如何计算驱动器参数值。 尤其是在公式使用 D 和 Vout 时进行反馈补偿和软启动计算时-在这种情况下指的值是什么?

另一种更为复杂的情形是、对于10.3V、12V 和1A 输出的 LED 驱动器、对于16V 输出为4A;根据与之串联的 FET 的短路情况、可选择多个感测电阻器来解决不同的电流。 若要实现快速瞬态响应和稳定的系统、最好的方法是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于软启动电容器、您可以在所有应用中使用0.1uF。  IADJ 上的电压可控制输出电流、因此您可以使用相同的检测电阻将该电压从4A 更改为1A。  该控制器是电流输出控制器、因此输出将随输出负载而变化。  但是、正确的说法是、补偿将受到影响、因为您必须使用最低的 BW 补偿、以便环路在所有负载下都是稳定的。  该操作必须通过硬件来完成。  您可以先将 Ccomp 设置为0.22uF、然后根据测试对其进行调整。

    谢谢 Tuan