This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:具有低侧感应的(斜率)补偿

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358278/tps92692-slope-compensation-with-low-side-sensing

器件型号:TPS92692

您好!

(1) 对于我们的应用(VIN:12 - 28V、VO:40至80V)、由于需要驱动不同的 LED 配置、我们需要实现低侧电流感应(CSP 到 LED-和 CSN 到 GND)。 在方框图中、可以看到 TPS92692使用基于 VIN 和 VCSP 的自适应斜坡补偿。 在低侧感应中、VSCP 将接近于 GND。 这对斜率补偿会有何影响? 是否仍能在 D>0.5时实现稳定? 我们的最大 D 将约为0.8。 在使用低侧感应的情况下、您能为我们提供有关如何计算 RSLOPE 的帮助吗?

(2)为了确定闭环稳定性、我们只应调整反馈传递函数(针对 RCS 变化的位置)? 是否还有其他要实现闭环稳定的因素?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将 VCSP 和 Vin 用作峰值电流控制的一部分、因此您所执行的操作会影响到这一点。  不过、通过将 Rslope 降低至约20K、可以最大程度地提高斜率补偿、并使用主极点反馈、其中补偿电容为0.1uF-1uF、可实现稳定的环路。  这些值可能会进行一些调整、但可以 将其设计为稳定。

    谢谢 Tuan