请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54J061 我们不知道如何修改设计和更改 TPS54J061RPGR 电路的值。
我们有三种输出功率:
1.12V 至5V
2.12V 至3.3V
3.12V 至1.1V
目前、我们只知道将 MODE 引脚从"SHORT to AGND"更改为"30.1Kohm to AGND"。
请帮助我展示我还需要根据原始电路修改的位置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们不知道如何修改设计和更改 TPS54J061RPGR 电路的值。
我们有三种输出功率:
1.12V 至5V
2.12V 至3.3V
3.12V 至1.1V
目前、我们只知道将 MODE 引脚从"SHORT to AGND"更改为"30.1Kohm to AGND"。
请帮助我展示我还需要根据原始电路修改的位置。
尊敬的 Chuck:
MODE 引脚用于更改开关频率。 这是开关频率选项表。 您可以在第13页的数据表中找到它。

要更改输出电压、您需要在 VREF = 0.6V 时修改顶部和底部反馈电阻器。

您可以使用 WEBENCH 电源设计器输入器件型号和所需的条件(VIN/WEBENCH IOUT/FSW VOUT)、它将帮助您输入组件值。
webench.ti.com/.../switching-regulator
此致!
瑞安