This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:具有系统负载、电感器选择和自定义充电电压的 IinDPM

Guru**** 2812225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357751/bq24610-iindpm-with-system-load-inductor-selection-and-custom-charging-voltage

器件型号:BQ24610
  1. BQ24610在 ACn 和 ACP 之间具有感应电阻器的系统电流测量选项。
    我们计划不使用 BATDRV、而是直接从交流为系统供电、并使用模拟开关、使 OUT 系统从交流电源切换到电池。
    我们使用了一个可传导足够电流的二极管、而不是交流 DRV MOSFET。 然后是10m Ω 传感电阻器。 从检测电阻的另一端、我们计划取出另一个二极管或 MOSFET 来为系统供电。 由于 IC 中提供了 InDPM,而且我们在感应电阻器(ACN ACP)之后将电流输入系统,因此 IC 是否会相应地调整充电速率? 或者我们是否必须使用带 BATDRV 的实际电路才能使其正常运行? 如果我们放置二极管而不是 ACDRV MOSFET (我们不需要切换延时),是否可以?

  2. 我们是否可以使用10uF 50V X5R (x2)电容和6.8uH 4.5A 50m Ω 电感器来计算500mA 的充电电流? (3节锂离子电池配置、输入为15-20V)

  3. 我们将使用锂离子电池的3节配置、其最大充电电压为12.6V。 我们了解到、将电池电压稍微降至4.1V/节可以延长电池的寿命。
    我们可以使用 VFB 将其设置为充电电压吗?
    如果我们将12.3V 设置为充电最大电压,那么终止充电将从哪个电压开始? 它是否从4.0V/单元到4.1V/单元?
    如果我们选择仅为12伏/电池充电、那么从快速充电切换到终止充电的这些阈值会发生什么变化?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我们使用了一个可以传导足够电流的二极管、而不是使用交流 DRV MOSFET。 然后是10m Ω 传感电阻器。 从检测电阻的另一端、我们计划取出另一个二极管或 MOSFET 来为系统供电。 由于 IC 中提供了 InDPM,而且我们在感应电阻器(ACN ACP)之后将电流输入系统,因此 IC 是否会相应地调整充电速率? 或者我们是否必须使用带 BATDRV 的实际电路才能使其正常运行? 如果我们放置二极管而不是 ACDRV MOSFET (我们不需要切换延时),是否可以?

    您计划采用哪种二极管或 MOSFET? 是的、可以将 ACDRV MOSFET 替换为二极管。

    我们可以使用10uF 50V X5R (x2)电容和6.8uH 4.5A 50m Ω 电感器来计算500mA 的充电电流吗? (输入为15-20V、3节锂离子电池配置)

    是的、我建议使用6.8uH-10uH 电感器并根据建议的谐振频率选择电容器。

    Unknown 说:
    我们可以使用 VFB 将其设置为充电电压吗?
    如果我们将12.3V 设置为充电最大电压,那么终止充电将从哪个电压开始? 它是否从4.0V/单元到4.1V/单元?
    如果我们选择仅将其充电至12V/电池,那么这些从快速充电到终止充电的阈值会发生什么变化?[/报价]

    是的、您可以使用 VFB 将其设置为充电电压。 如果将电压设置为12.3V、充电终止应该会在每节电池4.1V 时终止。 如果您选择每节12V 电池、则每节电池的充电终止于4.0V。  

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.计划取出 ACDRV MOSFET 并更换为小型 Vf 二极管。 该二极管的-ve 侧将连接到感应电阻10m Ω。 从感测电阻一侧、一条布线到 MOSFET HIDRV、另一条布线到另一个将进一步连接到系统的二极管。 在这种情况下,InDPM 是否会工作?

    2.注释。 对于13.65kHz、将使用6.8uH 20uF

    3. 在这种情况下,快速充电会在多大的电压下停止并变为终止充电? 在 TI 的大多数单节电池充电 IC 中、我们看到电池的终端级通常从4V 开始、直到电压达到4.2V 为止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 计划取出 ACDRV MOSFET 并更换为小型 Vf 二极管。 该二极管的-ve 侧将连接到感应电阻10m Ω。 从感测电阻一侧、一条布线到 MOSFET HIDRV、另一条布线到另一个将进一步连接到系统的二极管。 在这种情况下,InDPM 是否会工作?
    [/报价]

    是的、只要 ACSET/ACP/ACN 引脚 配置正确、INDPM 就应该在这种情况下工作。

    3.  在这些情况下、快速充电停止并变为终止充电的电压是多少? 在 TI 的大多数单节电池充电 IC 中、我们看到电池的终止级通常从4V 开始、直到电压达到4.2V [/报价]

    我们没有数据来提供快速充电和充电终止之间准确的电压转换阈值  

    此致、

    Christian。

    [/quote]