This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:有关 LM5116的问题

Guru**** 2571305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358465/lm5116-question-about-lm5116

器件型号:LM5116

您好:

客户的项目利用了 TI 的关键组件、现在需要 TI 帮助分析 LM5116输入端子的电路功能。 原理图如下所示:

1.请帮助确认输入电源的基本功能(反向、滤波等)

2.请帮助确认此电路中以红色突出显示的元件的特定作用

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy  

    R1可保护电路免受高输入浪涌电压(如果有)的影响。 T35可在电池反向连接时保护电路。 D1保护 T35栅极。 L1用作差模输入滤波器。 D2的功能是过压保护。  

    客户负责元件选择和布局设计、以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。
    - EL