This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:UC3842的 VCC 不稳定

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357862/uc3842-vcc-of-uc3842-not-steady

器件型号:UC3842

尊敬的所有人:

我正在使用 UC3842制作反激式转换器(12V 输出、12W、输入100V-220V)。 然而,所需的电压是12V,当反馈电阻器为9.5k 时的初始输出为21V。 当反馈电阻器 Rf 更改为3.3k 时、输出为15V。 Vcc 电压相当于一个方波。 我将连接波形(Ch1=Vcc、Ch2=输出电压)。

这可能是什么原因。 变压器的极性是正确的。 LED 偏置电阻器也已更改、但问题未解决。 是该反馈问题还是启动问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 不应是方波。 尝试直接从直流实验室电源为 VCC 供电、并确保您的电流和电压控制环路稳定。 确保 AUX 绕组相对于 VOUT 绕组的极性正确。 检查以确保 AUX 二极管未损坏。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve 的回复。 因此、我应该使用直流电源为 VCC 上电、然后调整输入电源以检查输出调节、还是应该在输出端得到一些电压并检查 PWM 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 使用外部直流电源为 VCC 供电
    2. 检查 VREF 和振荡器斜坡、确保 IC 处于活动状态且就绪。
    3. 缓慢增大 VIN 并检查 VOUT 处的调节

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    I 用外部直流电源为 Vcc 供电。 然后、当我增加输入时、保险丝(1A)将熔断。 保持输出电阻为50欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换器是否在电流限制下启动? 如果您的电流检测设置正确、平均电流应该小于保险丝电流的额定值? 您能否尝试启动您是否能够显示一些波形以及可能显示您如何通过外部直流实验室电源对转换器进行偏置的原理图? 外部直流偏置应如下所示:

    史蒂夫