This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:跨 UCD90xxx 系列进行器件迁移

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, UCD90160, UCD90320U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357969/ucd90320u-device-migration-across-ucd90xxx-family

器件型号:UCD90320U
主题中讨论的其他器件:UCD90160、、UCD90320

大家好、

是否可以在现有 UCD90160项目和新开发项目之间迁移文件设置以使用 UCD90320U?

 这适用于 Fusion GUI 还是其他工具、而且适用于 UCD90xxx 系列还是仅适用于特定器件?

谢谢!

雅各布·巴特勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    否、UCD90160和 UCD90320是不同的产品、GUI 无法转换项目文件。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yihe

    您能否提醒我将项目文件从 UCD90320迁移到 UCD90320U 或反向迁移的过程?

    这是否可以在 Fusion GUI 中完成、或者客户是否应该联系销售代表以请求特定文件的此流程?

    此致、

    雅各布·巴特勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    该操作可以在 FUSION GUI 上完成。 将非 U 项目导入 U 器件并导出 hex 文件。

    此致

    颐和