This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562242:有关 TI 部件的建议

Guru**** 2582045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358365/tps562242-suggestion-for-the-ti-part

器件型号:TPS562242
主题中讨论的其他器件:TPS62932

您好   

我正在设计一个最大输入电压为20V、最大输出电压为10V、最大输出电流 为2A 的 USB 充电器

您能 为该设计推荐一款具有成本效益的降压稳压器吗?