This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822:输出电容值

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82822
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358204/tpsm82822-output-capacitor-value

器件型号:TPSM82822

数据表中的建议输出电容器值为10uF~47uF。我是否应该  考虑到另一个 IC 旁路电容器的负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xia:

    是的、必须考虑连接到输出端的所有电容。 2 × 10-μF 或1 × 22-μF 的建议典型输出电容值应靠近器件引脚放置、如数据表中的布局示例所示。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  当我在 TPSM82822的输出端和其他 IC 之间放置一个磁珠时、如何估算电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xia:

    遗憾的是、无法从原理图中预测磁珠的影响。 我建议您在 Vout 引脚上测量有效总电容(无磁珠)大于47μF 时的总电容。

    此致、Werner