This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:EVM <INT053 Rev F&gt 的原始项目文件

Guru**** 2767555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TUSB1146EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354442/tusb1046evm-original-project-files-for-the-evm-int053-rev-f

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB1146EVM

您能否将原始项目文件(.pjt)和二进制文件(.bin)发送给我吗?

该 EVM 的版本是 F、请向我发送这些 TPS65987DDHRSHR 的 FIE。  

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    这是该 EVM 的.bin 文件:

    e2e.ti.com/.../INT053D_5F00_Firmware.bin

    我不确定 此开发板是否有.pjt 文件、但我会尝试为您查找。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您发送 bin 文件。
    我的电路板版本是 INT053F (修订版 F)并且此 BIN 版本似乎是 INT053D (Rev. D)、
    我不确定它是否起作用、但我会尝试一下。

    至于项目文件、如果您将其发送给我会很有帮助。
    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、它不起作用。
    我已确认默认 FW 输出 VBUS 5V、但这不会输出 VBUS。  
    您是否可以发送 INT053F_Firmware.bin?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    版本 D 固件是为此电路板内部上传的最新文件。 这就是我之前发送它的原因。

    我看到此开发板的修订版 D 和修订版 F 之间的 PD 控制器发生了改变、这将需要新的.pjt 和.bin 文件。 我不相信新文件是内部上传的、因此我需要为您制作这些文件。 请给我几天的时间来整合这些工具、并在我们这里提供的 EVM 上进行测试。

    我将尽快用新文件更新此主题帖(我预计最晚在下周星期三)。 感谢您提请我们注意这一点。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    我从 TUSB1146EVM 板修改了固件、以匹配 TUSB1046EVM 上的 PD 控制器引脚排列。 以下是.pjt 和.bin 文件:

    e2e.ti.com/.../TUSB1046EVM_5F00_Firmware.pjt

    e2e.ti.com/.../TUSB1046EVM_5F00_Firmware.bin

    能否尝试使用板上的这些文件来查看它们是否起作用?  

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的固件版本。
    我确认它能正常工作。
    感谢您的支持、我将结束此案例。