This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:无输出(它只输出三次)

Guru**** 2874180 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6422, TPS65219, TPS65220, USB2ANY, TPS62A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335633/tps65219-without-output-it-is-only-outputting-three-times

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:AM6422TPS65220USB2ANYTPS62A02

我对使用 TPS6521901为 AM6422供电的电路有疑问。 在电力停止前仅输出三次。

蓝色:VSYS (5V)
绿色:降压2 (3.3V)


似乎存在故障、并且在关闭之前重试两次。 在输出电压波形中、Buck3 (1.2V)和 LDO2 (0.85V)的输出似乎异常。

对于1.2V 输出:


蓝色:VSYS (5V)
绿色:降压3 (1.2V)

与3.3V 输出相比、输出电压下降得更快。

对于0.85V 输出:


蓝色:VSYS (5V)
绿色:LDO2 (0.85V)

输出电压以阶梯形增加。
输出电压达到大约0.5V。


我已经参考了提供的论坛链接并对 Buck1-3的电容器进行了修改、但没有改善。 请提供有关如何解决此问题的建议。

参考源

e2e.ti.com/.../5043590

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件专家今天到场、明天会再来、应该能够帮助您解决这个问题。 我会检查是否有人可以更快地回应,但你可以期待一个答案到周三3/13。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我想分享一些我已经确认的补充信息。

    似乎在移除 CPU 电源引脚和相应去耦电容器之间的连接、并且移除电源引脚上的虚拟负载(下拉电阻器)后、电压正在正确输出。 RESETOUT_N 信号也已成功输出。

    蓝色:VSYS (5V)
    绿色:降压2 (3.3V)

    蓝色:VSYS (5V)
    绿色:降压3 (1.2V)

    蓝色:VSYS (5V)
    绿色:LDO2 (0.85V)

    蓝色:VSYS (5V)
    绿色:RESETOUT_N

    按以下顺序添加 CPU 和 TPS6521901电源时序(如图所示)之间的连接后: Buck2 -> LDO4 -> LDO1 -> LDO3 -> Buck3 -> Buck1 -> LDO2中、电源在连接 LDO2的输出(0.85V)时、经历了一种在电压下降之前上升三倍的行为。
    (此时、RESETOUT_N 未连接到 AM64。)


    此外、从 TRM 和数据表中、我发现 LDO 的电容器要求违反了。 我尝试按如下方式减小电容值来进行一些更改、但没有改善这种情况:
    LDO1:2.2uF ->无变化
    LDO2:24uF -> 14uF
    LDO3:58uF -> 28uF
    LDO4:34.4uF -> 24.4uF


    如果将 CPU 连接到 LDO2导致"NG"状态、是否可能是导致过流的原因? LDO2仅连接到 AM64、不连接到任何其他器件。
    (AM6422上的以下电源引脚是与 LDO2的唯一连接):
    VDDA_0P85_SERDES0 (P12、P13)
    VDDA_0P85_SERDES0_C (P11)
    VDDA_0P85_USB0 (T12)
    VDDR_CORE (L10、M13)
    VDD_DLL_MMC0 (H14)
    VDD_MMC0 (K13)

    如果您对解决此问题有任何建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认在断开所有负载后所有 PMIC 电源轨都保持开启状态? 您需要 LDO1的多大输出电压、3.3V 或1.8V?  

    多功能引脚(VSEL_SD、MODE/RESET、MODE/STBY)的当前状态是什么? 这些引脚不能悬空。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在断开与 CPU 的所有连接的情况下、Buck1-3、LDO1-4和 RESETOUT_N 保持开启。
    此时、LDO1的电压为1.8V。

    VSEL_SD 引脚悬空。
    将 VSEL_SD 引脚上拉至5V 后、LDO1的电压发生变化、但无法保持导通状态症状的情况并未改善。
    当只有0.85V CPU 连接被断开时、它正常输出、但是当0.85V 被连接至 CPU 时、它再次停止输出。

    蓝色:VSYS (5V)
    绿色:LDO1 (3.3V)

    蓝色:VSYS (5V)
    绿色:LDO2 (0.85V)

    在我的电路中、LDO1的输出未使用。 (Buck2可向 VDDA_3P3_SDIO 提供3.3V 电压、并连接到 CAP_VDDSHV_MMC1和 VDDSHV5。)
    当移除 R447时、每个电源都能保持导通状态。 但是、当连接 R447时、每个电源都无法保持导通状态。
    R447连接在 LDO2和 AM64之间。

    移除 R447后 Buck1-3、LDO1-4和 RESETOUT_N 的电压波形。


    蓝色:VSYS (5V)
    绿色:降压1 (0.75V)

    蓝色:VSYS (5V)
    绿色:降压2 (3.3V)

    蓝色:VSYS (5V)
    绿色:降压3 (1.2V)

    蓝色:VSYS (5V)
    绿色:LDO1 (3.3V)

    蓝色:VSYS (5V)
    绿色:LDO2 (0.85V)

    蓝色:VSYS (5V)
    绿色:LDO3 (1.8V)

    蓝色:VSYS (5V)
    绿色:LDO4 (2.5V)

    蓝色:VSYS (5V)
    绿色:RESETOUT_N


    我测量了从 LDO2到 CPU 的路径上的电流、但它似乎没有任何超过电流限制的尖峰电流。

    青色:LDO2_CURRENT
    绿色:LDO2 (0.85V)


    我认为实施失败的可能性很低、因为在其他原型板上也会出现类似的症状。 打开电源是否可能损坏 AM64? 例如、是否有可能在该电路中连接 AM64的 LDO2的引脚内发生闩锁?

    如果我可以检查哪些东西来帮助解决该问题、请告诉我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否以可搜索的 PDF 格式而不是图像格式共享原理图? 如果需要、还可以通过专用 E2E 消息共享该原理图。 同时、我的反馈如下:

    • VSEL_SD 不能悬空。 LDO1配置为旁路、输出电压由 VSEL_SD 引脚设置、极性如下:
      • VSEL_SD :LDO1=3.3V (作为旁路并要求 PVIN_LDO1=3.3V)
      • VSEL_SD 低电平 :LDO1=1.8V (用作固定1.8V LDO)

    • 为什么  BUCK2为 VDDA_3P3_SDIO、CAP_VDDSHV_MMC1和 VDDSHV5供电? AM64具有一个内部 LDO、用于为 SD 卡 IO 电压供电。  您只需 使用 CAP_VDDSHV_MMC1的输出为 VDDSHV5供电。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已在 E2E 中通过私人消息收到电路图。

    关于 VSEL_SD、
    我已确认通过上拉 VSEL_SD 将3.3V 输出到 LDO1。 当 LDO2未连接到 AM64时、电源轨保持开启状态。 但是、当 LDO2连接到 AM64时、电源轨不会保持开启状态。

    关于 Buck2的连接、
    对于"Buck2"的连接解释不足、我深表歉意。 Buck2"连接到"VDDA_3P3_SDIO"。 "CAP_VDDSHV_MMC1"和"VDDSHV5"已连接、但它们未连接到"Buck2"。

    我已经查看了 AM64 SK EVM 的文档。 虽然 AM64 SK EVM 使用 TPS6522053RHBR、但我想澄清一点、LDO2的规格与 TPS6521901不同。

    关于 AM64 SK EVM 上 PMIC 的 LDO2与 AM64之间存在磁珠磁芯、我了解到您曾尝试在电路中实现该方法、但电源轨并未保持开启状态。


    我在 LDO2与 PMIC 上的 AM64断开的情况下进行了以下测试:
    A:使用电子负载从 LDO2汲取电流... 即使输出电流约为400mA、电源轨仍保持开启状态。

    B:向 LDO2添加电容器…… 我添加了10uF 至100uF 的电容器、增量为10uF、但在所有情况下、电源轨都保持开启。

    在 LDO2与 AM64断开连接的情况下、我为 PMIC 上电、并从稳定电源向 AM64提供0.85V 的电压。 由于定序问题、我没有为 AM64执行复位释放。
    在0.85V 路径中未观察到浪涌电流。 此外、PMIC 的电源轨保持开启状态。


    我找到了一个使用 TPS6521901的示例电路 BeaglePlay。 BeaglePlay 使用 AM62、后者具有与 AM64不同的连接(例如 VDDR_CORE 的引脚数量以及存在 VDDA_0P85_SERDES0)。 使用 TPS6521901时、此差异是否变得至关重要?

    在 TPS6521901系列中、TPS6521907似乎可以向 VDD_CORE 提供0.85V 电压、并使用公共源(Buck1)与 VDDR_CORE 及其他一起使用。
    如果 TPS6521901用于 AM64中的电源、那么 AM64侧是否需要对 TPS6521901 (VDD_CORE=0.75V)和 TPS6521907 (VDD_CORE=0.85V)进行任何具体设置或修改?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您共享更新。 以下是我的输入:  

    • 除非上拉 VSEL_SD 并且 PVIN_LDO1连接到3.3V 输入电源、否则 LDO1不会输出3.3V。 在您的原理图中、PVIN_LDO1似乎连接到了5V 电源。  

    • TPS6521901的降压转换器配置为在准固定频率和高带宽下运行。 该配置需要最低30uF 的本地输出电容。 通常使用每个降压稳压器47uF。  

    • TPS65219 01 用于 VDD_CORE=0.75V 和 TPS65219 07 用于 VDD_CORE=0.85V 的情况。 当 VDD_CORE 在0.85V 下运行时、相同的 PMIC 电源轨(Buck1)用于为两个内核电源轨(VDD_CORE 和 VDDR_CORE)供电。  

    • 您是否能够改进5V 前置稳压器以获得更干净的波形? 我在 VSYS 上看到很多噪声。

    • LDO2上当前的总(局部+ POL)输出电容是多少?  

    • 一些示波器捕获显示 LDO2输出仅获得大约0.5V、而其他捕获显示 LDO2输出接近0.85V。 您在设计中做了哪些改变导致 LDO2上产生不同的输出电压?  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供宝贵意见。


    >LDO1不会输出3.3V,除非 VSEL_SD 被上拉并且 PVIN_LDO1被连接到3.3V 输入电源。 在您的原理图中、PVIN_LDO1似乎连接到了5V 电源。

    我知道在输出3.3V 时、它会以旁路模式运行。
    由于 PVIN_LDO1连接到系统电源(5V)、因此我要将 VSEL_SD 更改为下拉、并将其配置为输出1.8V。


    > TPS6521901的降压配置为准固定频率和高带宽操作。 该配置需要最低30uF 的本地输出电容。 通常使用每个降压稳压器47uF。

    我已将一个47uF 电容器连接到 Buck1-3的输出。 我会在 E2E 上通过私密消息将更新的电路图发送给您。
    然而、即使在将47uF 电容器连接到 Buck1-3的输出后、电源轨也未保持开启。


    >TPS6521901用于 VDD_CORE=0.75V,TPS6521907用于 VDD_CORE=0.85V。 当 VDD_CORE 在0.85V 下运行时、相同的 PMIC 电源轨(Buck1)用于为两个内核电源轨(VDD_CORE 和 VDDR_CORE)供电。

    TPS6521907是否可以同时与 AM62和 AM64配合使用?
    应用手册"使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电"中提到了 TPS6521807、但应用手册"使用 TPS65220或 TPS65219 PMIC 为 AM64x 供电"中没有提到 TPS6521807。
    AM62和 AM64之间的电源是否存在差异?
    如果 TPS6521907与 AM64兼容、我想考虑在下一个设计中使用 TPS6521807 (VDD_CORE=0.85V)。


    >您是否能够改进5V 前置稳压器以获得更干净的波形? 我在 VSYS 上看到很多噪声。


    由于使用了简单的探头(CH1)、VSYS 的波形有很多噪声。
    然而、当使用最初用于 LDO2输出的探头(CH4)时、噪声似乎较小。


    绿色:VSYS (5V)


    >当前 LDO2上的总(局部+ POL)输出电容是多少?

    总计= 14.0uF (2.2uF + 11.8uF)


    >一些示波器捕获显示 LDO2输出只有大约0.5V,而其他捕获显示 LDO2输出接近0.85V。 您在设计中做了哪些改变导致 LDO2上产生不同的输出电压?

    如果 LDO2的电源输入引脚未连接到 AM64的电源输入引脚、则 LDO2的输出将为0.85V。 在这种情况下、所有电源轨(Buck1-3、LDO1-4)将保持开启。

    当 LDO2的电源输入引脚连接到 AM64的电源输入引脚时、LDO2的输出仅为0.5V。 此外、并非所有电源轨都将保持开启状态。

    实施 R447将会连接 LDO2和 AM64的电源输入引脚。 移除 R447将断开 LDO2和 AM64的电源输入引脚。



    我想在电路中运行 AM64、但在连接 LDO2时无法为其供电、因此 LDO2的输出无法使用。 因此、就目前而言、我正在考虑通过另一个稳压器 IC 为 VDDR_CORE 提供0.85V 的电压。

    从另一个稳压器 IC 向 VDDR_CORE 提供0.85V 时、有什么要点需要考虑? 例如、对于从打开0.75V 轨到打开0.85V 轨的转换时间、是否有任何技术规格?


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS6521807可用于 AM62x 和 AM64x。 使用 TPS6521907时、VDD_CORE 和 VDDR_CORE 均由 Buck1供电(0.85V)。 在这种情况下,LDO2成为一个自由资源。  

    我不建议提供 VDD R 具有单独 IC 的_core、因为它具有特定的序列要求。 以下是来自 AM64x 数据表的截图:

    我 已经 和处理器团队讨论过这个问题、他们想看到显示所有与0.85V 电压轨相关接口的完整原理图。 SOC 供电时是否有任何接口(例如:SERDES0或 ADC 或任何其他输入)处于活动状态?  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    > TPS6521807可同时用于 AM62x 和 AM64x。 使用 TPS6521907时、VDD_CORE 和 VDDR_CORE 均由 Buck1供电(0.85V)。 在这种情况下,LDO2成为一个自由资源。

    目前、我的评估板配备了 TPS6521901。 当 TPS6521901启动时、是否可以将 TPS6521901上 Buck1的电压设置更改为0.85V (与 TPS6521907相同的电压)?
    如果可以在 TPS6521901启动期间更改电压、我想将 Buck1更改为0.85V 并将其提供给 VDD_CORE 和 VDDR_CORE。

    如果能接触到 TPS6521907、我正在考虑用 TPS6521907替换 TPS6521901。
    除了从 AM64断开 LDO2的输出并从 Buck1向 VDDR_CORE 等电源引脚供电外、是否有其他预防措施需要考虑?


    >我不建议为 VDDR_CORE 提供单独的 IC,因为它有特定的序列要求。 以下是来自 AM64x 数据表的截图:

    我了解 AM64需要保持"VDDR_CORE < VDD_CORE + 0.18V"。
    如果我从不同的 IC 为 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 提供0.85V 的电压、该序列是否有任何问题?
    我正在考虑使用来自 PMIC 的 RESETOUT_N 作为另一个 IC 的启用、并使用其 POWERGOOD 信号使 AM64的复位失效。


    >我已经和处理器团队讨论过这个问题,他们希望看到完整的原理图,其中显示了所有与0.85V 导轨相关的接口。 SOC 供电时是否有任何接口(例如:SERDES0或 ADC 或任何其他输入)处于活动状态?

    感谢您与处理器团队进行讨论。
    我在 E2E 上通过私人消息向您发送了完整的电路图。


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM64x 处理器不支持动态电压调节(DVS)、因此默认情况下需要设置所需的 VDD_CORE 电压(0.75V 或0.85V)。

    我已经将完整的原理图分享给了处理器团队、我期待他们的反馈。   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道当 AM64开启时、VDD_CORE 的电压不应更改。

    是否可以将 TPS6521901中 Buck1的默认电压设置为0.85V?
    或者、如果我不将其替换为 TPS6521907、那么 Buck1的电压是否无法达到0.85V?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可在以下链接中使用任一编程板对 Buck1的输出电压进行重新编程: https://www.ti.com/tool/TPS65219EVM-SKT。编程指南还介绍了使用外部 USB2ANY 的电路内编程步骤。 链接如下: https://www.ti.com/lit/pdf/slvucm5

    如果 Buck1需要0.85V、用 TPS6521907替换 PMIC 可能比重新编程 TPS6521901更容易。   如有任何问题、请告诉我们。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您参考 Buck1的修改方法。
    我知道要修改 Buck1、必须有 AM64之外的微控制器或处理器能够通过 I2C 访问 PMIC。

    我想进行评估、用 TPS6521901替代 TPS6521907、因此我目前正在请求供应商确认采购。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您共享更新。 如果没有关于 PMIC 的问题了、我们将关闭此 E2E。 如有与 PMIC 相关的其他问题、请随时回复这封最后一封邮件、或提交新的 E2E。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我已使用两种方法成功为 AM64供电:

    .TPS62A02时小于1 μ A:

    我移除了 TPS6521901的 Buck1、LDO2和 AM6422之间的连接。 相反、我将 TPS62A02生成的0.85V 提供给了 VDD_CORE、VDDR_CORE、VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_SERDES0_C、VDDA_0P85_USB0、 VDD_DLL_MMC0和 VDD_MMC0。
    我将 TPS6521901的 nRSTOUT 连接到 TPS62A02的 EN、并将 TPS62A02的 PGOOD 集成到 RESET 电路中、以确保符合序列。


    在 LDO2和 GND 之间添加一个电阻器:

    我在 TPS6521901的 LDO2和 GND 之间添加了一个10 Ω 电阻器。 LDO2的输出以0V -> 0.1V -> 0.85V 的量级上升。 每个电源轨保持打开状态。

    移除 TPS6521901的 LDO2与 AM6422之间的连接后、我测量了 AM64上 VDDR_CORE 的电压、并观察到波形从0.2V 逐渐增加到0.5V。 由于没有来自 TPS6521901的电源、电荷似乎由 AM64提供。 TPS6521901的产品说明书提到它在检测残余电压时会切断电源。 因此、VDDR_CORE 路径中的电压升高可能被识别为残余电压、从而导致功率切断。 为解决此问题、我在 LDO2和 GND 之间添加了一个电阻器、以确保电压上升不会超过残余电压阈值。

    对于 TPS6521901和 AM6422、这种方法是否有任何疑问? 考虑到 AM64和电阻器的功耗,TPS6521901的 LDO 预期电流消耗低于200mA (AM6422 : 51mA +电阻器: 85mA )。 AM6422的电源电压满足 VDD_CORE + 0.18V < VDDR_CORE 的条件。


    顺便说一下、TPS6521807已订购但尚未抵达、因此尚未经过评估。


    谢谢你。
    明广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享这些信息!  前文所述的两种方法被认为是可以解决的、是调试过程的一部分、但它们不能解决 PCB 中的问题。 我们不建议将其中任何一种方法用于最终设计。 我怀疑此问题与 PMIC 无关、因为当 LDO2与 AM64处理器断开连接时、它可以按预期工作。

    Sitara 处理器团队了解了 共享的最新原理图并提供了以下注释:

    • SERDES0和 ADC :我们 没有办法在 SOC 电源斜升前确认 SERDES0和 ADC0输入不可用。 客户必须验证并确认或断开 ADC 输入或 SERDES0输入以进行验证。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所述、当我们断开 LDO2与处理器之间的连接时、PMIC 工作正常。
    因此、处理器侧的电路似乎有问题。 我将在 E2E 论坛上创建一个新的主题、专门讨论处理器和外设电路。

    感谢您获得 Sitara 处理器团队的意见。

    我们将在 VDDR_CORE 电压意外上升期间验证 SERDES0和 ADC0的输入。

    >我们不推荐任何这些方法用于最终设计。
    是否因为处理器侧的电源问题尚未得到解决?


    谢谢你。
    明广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来在下一步就可以向 Sitara 处理器团队提交 E2E、这样他们就可以提供关于与 MPU 和外设的其余连接的反馈。 在新主题中、请指定当 LDO2断开连接时、PMIC 能够成功完成上电序列。   

    不建议在最终设计中采用所采取的替代方法、因为这些方法不能解决 PCB 中的问题、MPU 序列未完全受 PMIC 控制、并且不知道该问题会如何影响 IC 的可靠性。   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经检查了 SERDES0的输入。
    在 VDDR_CORE 电压意外升高期间、向 SERDES0_REFCLK0提供信号。
    当 SERDES0_REFCLK0的电路配置与 EVM 类似时、消除了 AM64产生的 VDDR_CORE 电压意外升高。

    似乎从 VDDA_0P85_SERDES0或 VDDA_0P85_SERDES0_C 向0.85V 线路提供电荷、导致 PMIC 将其识别为残余电压并进入故障模式。

    问题已成功解决、现在无需添加10欧姆负载即可启动 AM64。

    感谢您协助解决此问题。

    谢谢!
    明广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  感谢大家分享问题的解决方案。  如果您需要进一步的帮助、请告诉我们。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Akihiro

    请总结一下已经完成的更改。

    我可以让器件专家对更改进行验证。

    您是否已查看 勘误表 i2326?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如图表中所示、我已经对我的电路进行了修改。

    之前


    之后


    我参考了 TDMS64EVM 电路以获取指导。
    由于没有49.9欧姆的电阻器、因此我使用51欧姆的电阻器作为替代。


    >您有没有看过勘误表 i2326 ?

    勘误表 i2326提供了有关从 AM64内的 MAIN_PLLx 提供100MHz 时的注意事项的信息。
    在我的电路中、我已经在 AM64之外准备了一个外部 REFCLK 发生器来为100MHz 供电、因此我认为此勘误表不适用于我的电路。

    谢谢你。

    明广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Akihiro

    感谢您提供宝贵意见。

    非常感谢。

    此致、

    斯里尼瓦萨