This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:对分离轨 DCDC 转换器的建议

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF634A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358245/tps65131-q1-suggestion-for-split-rail-dcdc-converter

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:BUF634A

您好

我正在寻找一种解决方案、为 BUF634A 缓冲器创建一个双电源。

要求

输入电压:24V

输出电压:8-10V (+/-)

IOUT:500mA 或2.5A (驱动5个缓冲器、因此每个缓冲器有单独的 DCDC、或通用 DCDC)

环境温度:-40至125摄氏度

请注意:缓冲器永远不会同时消耗正极和负极的高电流。

这用于内部测试平台。

有人对器件型号有任何建议吗? (高于我能找到的最接近的 PartNo、但不能更正 Vin 或温度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    目前、我们的产品系列没有采用24V 输入电压的此类解决方案、您可以考虑改用单独的降压和降压/升压转换器。

    Br

    帕特里克