This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 并行输出

Guru**** 2638315 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5861T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356606/parallel-outputs

器件型号:LP5861T

我正在寻找具有1mA -> 500mA 范围的可编程电流驱动器。  我想知道具有并行输出的 LP5861T 运行是否存在问题。  我不能这样做有什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确理解数据表,则每个输出对于1mA -125mA 都是良好的。  所以4并行输出应该给我寻找的1mA -500mA 范围。  我不知道输出背后的驱动因素、因此无法判断将它们连接在一起是否会造成问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家不在办公室、返回后会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、a b:

    您能告诉我您需要控制多少个 LED、如何连接以及如何控制它们吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared:

    将有4个 LED。  如上图所示、每个通道使用5861的4个通道。  (总共16条通道。)  任何时候都只能使用一个 LED。  (500mA 最大值)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、a b:

    是的、我认为 LP5861T 可以满足该要求。

    BR、Jared