This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5812:软件复位问题

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5812, LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356585/lp5812-software-reset-problem

器件型号:LP5812
主题中讨论的其他器件: LP5813

大家好、我在 LP5812-ADSDR 上执行软件复位时遇到问题。

当我尝试通过将0x66写入寄存器0x23 (软件复位寄存器)来复位时、遇到 I2C 总线错误。 但是,所有其他命令和配置都可以正常工作,我没有遇到 I2C 总线错误

另外、我目前正在使用 LP5813的寄存器映射。 LP5812是否有特定的寄存器映射、或者它们是相同的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shai:

    我们的专家不在办公室、返回后会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shai:

    您能告诉我您遇到了什么故障吗? 是的、LP5813的寄存器映射与 LP5812相同。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LP5813的寄存器映射 PDF 文件(从0x80h 到0x21Fh 的自主动画寄存器)中、寄存器的复位值应为0x00h。 我已经查看了寄存器映射中提到的其他复位值。

    关于软件复位问题、当我将0x66写入寄存器0x23 (软件复位寄存器)时、我会遇到 I2C 总线错误。 很难确定或确定问题是什么。 我已经检查了波形、看上去一切正常。 然而、这个问题只出现在这个特定寄存器(软件复位寄存器)上。 LED 工作正常、一切按配置正常工作。 无论是手动模式还是自动模式、我都可以单独控制每个 LED。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shai:

    我认为您遇到的问题可能是 I2C 总线的 NACK 错误、因为该器件在收到复位命令时不会发回 ACK。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的理解、波形看起来正常、I2C LP581X I2C 地址(0x14h) +软件复位寄存器(0x23h)+要写入的复位值(0x66h)。
    下面是波形:

    注意、它仅在软件复位时发生、其他命令或任何配置都有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shai:

    是的、正如您说过的、波形看起来不错。

    实际上,我不知道你在这里遇到了什么问题。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望能找到解决方案、如果有的话、我会提供最新信息。 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shai:

    实际上、我想弄清楚您遇到的问题、然后我可以为您找到解决方案。 根据您到目前为止的描述、我在这里没有发现任何问题。

    BR、Jared