This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC2810:输出级

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC2810, TPIC6B595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357509/tpic2810-output-stage

器件型号:TPIC2810
主题中讨论的其他器件: TPIC6B595

我当时正在寻找 I2C 中继驱动器(用于驱动24V 15mA 继电器)、换句话说、我正在寻找 I2C 版本的 TPIC6B595、我发现了 TPIC2810、它似乎具有相同的输出级。

为什么 TPIC6B595在 TPIC2810不适用时适合驱动电感负载?

TPIC2810是否适合使用1N4148驱动每个继电器?

是否有 TPIC6B595的 I2C 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    • 为什么 TPIC6B595在 TPIC2810不适用时适合驱动电感负载?
      • 我想是由于电流能力或其他内部结构的差异造成的。 TPIC2810无法在所有工作条件下处理电感负载。
    • TPIC2810是否适合使用1N4148驱动每个继电器?

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找不到页面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出将被钳位到比(标称值) 24V 电源高0.6V。

    24V 电源通常是稳压电源、但也可以由24V 铅酸电池供电(升压充电时为29.5V)。 它由 SMAJ30 TVS 钳位。 最大电流为21mA、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    很抱歉让您感到困惑、原始帖子应被隐藏-有一些有关 输出  电压钳制并 循环继电器电流路径。  我 想您可以尝试 TPIC2810、但由于它是一个瞬态过程、请捕获波形并检查测试结果。  

    Br、

    海利。