请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25985 团队成员
下面是客户 GPU 应用和数据表。

客户能否使用 TPS29850来为100us 提供100A 的充电成本? 设置足够大的 ITMER。
BRS
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.