This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891Q1EVM:通过 CCSI 连接 TMS320F280039C LaunchPad 和 LP5891Q1EVM 时的最大接线距离是多少?

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, LP5891Q1EVM, MSP-EXP430F5529LP, LP5891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357237/lp5891q1evm-what-is-the-maximum-wiring-distance-when-connecting-tms320f280039c-launchpad-and-lp5891q1evm-via-ccsi

器件型号:LP5891Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039CMSP-EXP430F5529LPLP5891

通过 CCSI 连接 TMS320F280039C LaunchPad 和 LP5891Q1EVM 时的最大接线距离是多少?

2. 使用 TMS320F2800x 时的最大屏幕框是多少?  

3、 通过 MSP-EXP430F5529LP 演示操作 LP5891Q1EVM 时使用了什么通信? (MSP430是否提供 CCSI 功能?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家不在办公室、返回后会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongjoon、

    Unknown 说:
    1. 通过 CCSI 连接 TMS320F280039C LaunchPad 和 LP5891Q1EVM 时的最大接线距离是多少?

    取决于电缆和边缘的杂散参数。 同步。 您现在希望支持多长时间?

    Unknown 说:
    2.  使用 TMS320F2800x 时的最大屏幕框架是多少?  [/报价]

    取决于您的级联器件号和线路号

    Unknown 说:
    3.  通过 MSP-EXP430F5529LP 演示操作 LP5891Q1EVM 时使用了什么通信? (MSP430是否提供 CCSI 功能?)

    不可以、它使用 SPI (数据)+ GPIO (时钟)来模拟 CCSI。 但这并不稳定、因此我们不建议使用它的原因。 好消息是、我们目前有一个名为 zeppelin 的器件、它可以将标准 SPI 转换为 CCSI 以驱动 LP5891、并且工程样品已经准备好。

    Br

    徐默奈  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Monet
    感谢您的答复。
    我还有其他问题。

    1. 据我所知、LP5891Q1的最大外部频率为50MHz。 在长达1米的范围内是否可以进行稳定通信?


    2. 在以下情况下是否可以使用 TMS320F2800x 传输60FPS 视频?
    -级联器件号: 4 (LP5891Q1)
    -行号:64行

    3.感谢您介绍我的设备, zeppelin。 您能否向我发送产品说明书或详细的规格信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongjoon、

    1.  据我所知、LP5891Q1的最大外部频率为50MHz。 在1米范围内是否可以进行稳定的通信?

    不、不能。 即使对于 SPI、也无法实现这一点。 为何需要在控制器和 LED 驱动器之间实现如此长的通信距离?

    2.  在以下条件下、是否可以使用 TMS320F2800x 传输60FPS 视频?
    -级联器件号: 4 (LP5891Q1)
    -行号:64行[/引号]

    不可以、TMS320F2800X 仅支持10MHz CCSI。 但用于将标准 SPI 转换为 CCSI 的齐柏林滤波器最高可支持20Mhz SPI/CCSI。 否则、我们建议使用 FPGA 生成速率更高的接口。

    3.感谢您向我介绍此设备,zeppelin。 您能否向我发送数据表或详细规格信息?

    由于此器件目前尚未公开、请通过电子邮件与我联系。

    顺便说一下、您能否分享您的项目日程安排?

    Br

    徐默奈

    [/quote]