This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:升压模式下 LV 侧的模拟外部电压环路控制

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357406/lm5170-q1-analog-outer-voltage-loop-control-for-lv-side-in-boost-mode

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5171、LM5170

尊敬的 TI 专家:

通常、 在降压模式下、LV 输出由外部控制环路进行调节。 例如、在 HV 侧时、LV 侧的稳定电压为12V 左右。

我的问题是:

如下图所示、当处于升压模式时、能否保持12V 的低压输入稳定?只需交换运算放大器的输入即可? 在本例中、在高压侧我有一个48V 的电池、在低压侧 、我应该针对任何 输入电流(升压模式下从低压侧到高压侧的电流)保持稳定的12V。

original_loop_control    

您是否认为控制环路可能仍然稳定或会出现问题? 误差放大器 R 和 C 的值  是否相同、还是需要重新计算它们?

此致、

詹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gianni、

    您应该始终使用负反馈。 这意味着您应始终使用以下配置。

    您希望构建一个升压转换器来调节其输入电压、对吧? 该环路与降压转换器相同、因此应该是稳定的。

    顺便说一下、您可以考虑 LM5171、它是 LM5170的后继产品。

    此致、

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

     

    感谢您的回答。 是的、示波器用于在升压模式下调节输入电压(LV 侧)。 输入电流由光伏板提供、我们需要 设置电压(用于 MPPT 相关目的)。 HV 侧连接到锂离子电池。

     

    但恐怕如果我们使环路保持在降压模式、就无法对其进行调节。

     

    也许我错了、但如果输入电流倾向于增大(或输入电压倾向于增大)、则外部控制环路会降低 ISETA 输入。 这涉及输入电压的进一步增加、等等...

     

    你怎么看?

    谢谢。

    詹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gianni、

    你是对的。 您需要交换反相和非反相输入。

    此致、

    峰值