This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:压降问题-电流输出不足

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357416/tps61236p-voltage-drop-issue---insufficient-current-output

器件型号:TPS61236P

您好!

我在设计中使用了 TPS61236P 为外部器件充电。 下面我有几个问题。

  1. 下面随附的图片是 TPS61236P 的 PCB 布局。 请回顾一下。

         2.最初电路板上电时,输出电压不是5V,而是3.2V。 我无法弄清楚问题是什么、因此我尝试更改了电感器值。 推荐设计建议连接1uH 电感器、我在设计中就是这样做的、但电路无法正常工作。 因此我将电感器替换为4.7 uH。 现在输出电压升至5.9V! 因此、当我并联连接4个100欧姆的电阻器时、负载电流输出为0.8A、电压是恒定的。 但一旦我将一个2.5Ohm 电阻器与先前的负载电流并联、电流就会立即降至0.2A、电压也会降至0.9V。 不知道最可能的原因是什么。

         3.如前所述,我到目前为止连接了一个电阻负载。 因此、当我连接外部设备时、例如手机、TPS61236P 的输出电压从5.9V 增加到6.12V! 但问题是、手机无法充电。 这可能是由于电流供应不足造成的。 我不知道。  此外、连接外部器件后、电感器也会发出响亮的噪声。 请在这方面协助我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpiyal:

    1.布局看起来未完成,我看不到任何多边形覆铜的电源路径。

    2.没有波形我找不到根本原因。 我们先从 原理图和 BOM 开始。 您能否共享它?

    此致、

     特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉隐藏多边形覆铜。 这是完整的布局。

    这是开环板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpiyal:

    原理图看起来没有问题。   当 Vout 随1uH 电感下降或上升时、是否有 Vin、SW、电感电流 IL 和 Vout 的波形?

    此致、

    特拉维斯