This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:有关计算工具中的常数的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, LMG3622, LMG3616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354790/ucc28782-questions-about-constants-in-calculation-tools

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: LMG3622LMG3616

您好!

我正在考虑将以下产品用于 GaNFET 和栅极驱动器与 UCC28782搭配使用。
LMG3616、LMG3622、UCC5350SB
我正在设置附加计算工具中的常量、但有一些不明确的点。
请告诉我您对下图空白处应输入何种数值的意见。
另外、输入的数字是否正确?

此致、

e2e.ti.com/.../UCC28782-Excel-Design-Calculator-RevC-20240426.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    很抱歉我迟到了回复。

    数据表中未提及这些曲线。 您能否在此发帖突出显示申请 Coss 与电压曲线的 GaN 器件吗? 我还将在内部并行检查。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    好的、注意到了这一点。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    我与团队进行了核实、因为今天是劳动节假期、所以我会得到准确的数据。 但在这两者之间、由于这些器件是650V 额定电压、我们可以假设参数与 EVM 设计类似。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我联系了 GaN 的负责人、并从下面的主题中获得了答案。
    此致、

    e2e.ti.com/.../lmg3616-about-coss-vs-voltage-curve