This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:BQ25601和 BQ25601D 的比较

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357681/bq25601d-comparison-between-bq25601-and-bq25601d

器件型号:BQ25601D
主题中讨论的其他器件: BQ25601

大家好、  

请分享关于 BQ25601和 BQ25601D 之间差异的幻灯片。  

客户希望仅替换当前 BQ25601设计中的 BQ25601D。 引脚2被拉高、引脚3被拉低。 据我所知、在上电后、将 INDPM 写入您需要的内容、然后可以这样做、对吧? 谢谢。  


BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    请参阅 BQ25601 d/s 中的第6节器件比较表。

    如 d/s 的第9.3.3.3节"主机可以改写 IINDPM 寄存器、以在需要时更改输入电流限制。 充电器输入电流始终受 IINDPM 寄存器限制。" 浮动 BQ25601D 的 D+/D-线路可能更容易、因为这会将输入电流限制为500 mA、然后用户控件会对此进行更新。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    客户以前使用过 BQ25601、因此引脚2被拉高、引脚3被拉低。 客户只想使用 BQ25601D 替换原始电路板上的 BQ25601。 我将要求客户覆盖 INDPM REG。  

    谢谢。  

    BRS

    假设