This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:输入电压&gt 时的运行;稳压输出电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357945/tps61170-operation-when-vin-regulated-vout

器件型号:TPS61170

大家好、

由于输入源为电池、因此输入电压可能高于调节后的输出电压。 您能否解释详细的行为、并评论这种情况下是否存在任何潜在风险? 谢谢!

此致、
谭婷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    通常、当 Vin 非常接近 Vout 时、由于受到最小 TON 时间的限制、可能会出现一些不受控制的行为。 例如、Vout 会偏离调节值、从而产生大的 Vout 纹波。 当 Vin 大于 Vout 时、存在电感器饱和并损坏器件的风险。

    需要进行个案检查以获得更准确的升压行为、这需要采用不同的控制方法和功能。

    关于 TPS61170、我将进行测试并提供反馈。

    您能否提供详细的输入电压、输出电压和输出电流?

    如果可以共享客户名称和应用程序、会更好。

    此致