This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892EVM:当输入电压为11V 时、输出电压不保持在15V

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356579/tps552892evm-output-voltage-not-maintained-at-15v-when-vin-11v

器件型号:TPS552892EVM

客户正在使用不同的负载测试 TPS552892EVM、以扫描输入电压。 输出设置为15V。 当输入电压在大约6A 的电流下小于11.3V 时、输出降至大约12V 至13V。 我的第一个本能是认为该器件耗散了过多的功率、因此它限制了输出。 研究相关文档后、似乎在更高温度(175°C)的结温下发生温度关断、该行为是完全关断、而不是按比例降低。 客户测量了封装上大约70°C 的温度、还使用强制通风将器件冷却到大约50°C 的情况。 结果没有区别。 我还认为在较高温度下电感器性能可能会下降、但我们尚未设计一项测试来证明这一点。 另一个受扰对象可能是电流检测电阻器。 请注意、所有这些测试都在 EVM 上、因此我想知道对于这个问题、您有何评论和想法。 下图是测试结果。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenio:

    此设备的专家本周不在办公室。 请在下周期待一个详细的答案。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    感谢您的耐心等待。

    我认为这会触发平均电感器电流限制、通常为8A。 在11Vin-15Vo-5.75A 下、该器件将以升压模式运行、且也等于平均电感器电流的输入电流高于8A、因此会触发平均电感器电流限制。  

    顺便说一下、我想知道客户是否将输出电流感应电阻器短路了、因为 EVM 使用10m Ω 输出电流感应电阻器来设置5A 输出电流限制。

    BRS、

    布莱斯