This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652 LED 驱动器的功率损耗计算

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354471/tps923652-power-loss-calculation-for-tps923655-tps923654-tps923653-tps923652-led-driver

器件型号:TPS923652

您好!

为了确定这些 LED 驱动器是否可用于我们的应用(背光)、我们将能够计算驱动器中的损耗。 数据表未提供用于计算栅极电荷损耗(栅极驱动电压、 Qg)和开关损耗(tr、tf、Coss、Rgate)的参数。 此外、是否提供了 SPICE 模型? 为了完成这些计算、我们需要您的支持。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我目前不在办公室。 我会在5月6日回来办公室的时候回复你。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valdez:

     数据表中的第7.5节"电气特性"中、已将栅极电荷损耗考虑在内的参数 I_OP (正常工作电流)。

    从 我的实验中、在 V_SW = 20V 条件下、tr 和 tf 通常为10ns。 您可以 使用线性标度(例如、V_SW = 40V 时为20ns)估算 SW 电压的 tr 和 tf。

    与 tr / tf 重叠损耗相比、C_OSS 损耗非常小、因此  为简单起见、估算时可以忽略 C_OSS 损耗。

    抱歉、没有可用的 SPICE 模型。 如果需要、我们可以提供 SIMPLIS 模型。

    此致、

    周老师