This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923654:计算电感器值时遇到问题

Guru**** 2629015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355198/tps923654-trouble-calculating-inductor-value

器件型号:TPS923654

数据表第22页的公式2用于计算电感器值。 当我使用您的示例值进行数学计算时、我会得到大不相同的 L 值。  我做错了什么?

结果是26.67uH。  该设计的峰值电流不是1A 吗?

如果我更改为3A、答案与您的答案匹配。  此外、如果我将 IL (peak)和 IL (ripple)的值代入等式4中求解 IL (max)、我也会得到3A。

很困惑

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您可以参考我在此 E2E 主题中的答案- TPS923654:TPS923654是否可以在 Vin=24V、Vout (Vf)=50V 且 Io=3.5A 的条件下用于 LED 照明? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这有助于实现100%的效率、现在我得到了相同的答案。  然后、通过使用10uH、我可以得到相同的纹波、峰值和均方根电流值。  但我现在试图匹配您的 Vin 纹波计算(公式8)、您得到400mV、但我得到大约11mV。  我正在使用:

    ILRIPPLE = 1.6A (来自数据表前一部分)

    Cin = 33uF + 1uF + 0.1uF (来自数据表该部分)

    Fsw = 0.5MHz

    我获得

    0.012V = 1.6 /(8 * 34.1 * 0.5)

    但数据表显示400mV

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我目前不在办公室。 我会在5月6日回来办公室的时候回复你。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我想您是在参考数据表中的公式(6)。 我是对吗?

    如果是、请注意、不应将33uF 电解电容器考虑在内。 MLCC 主要负责对输入电压进行滤波、应将其用于公式(6)。  电解电容器主要负责负载变化/线路变化期间的能量存储、不应在 公式(6)中使用

    此致、

    周老师