数据表第22页的公式2用于计算电感器值。 当我使用您的示例值进行数学计算时、我会得到大不相同的 L 值。 我做错了什么?

结果是26.67uH。 该设计的峰值电流不是1A 吗?
如果我更改为3A、答案与您的答案匹配。 此外、如果我将 IL (peak)和 IL (ripple)的值代入等式4中求解 IL (max)、我也会得到3A。
很困惑
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表第22页的公式2用于计算电感器值。 当我使用您的示例值进行数学计算时、我会得到大不相同的 L 值。 我做错了什么?

结果是26.67uH。 该设计的峰值电流不是1A 吗?
如果我更改为3A、答案与您的答案匹配。 此外、如果我将 IL (peak)和 IL (ripple)的值代入等式4中求解 IL (max)、我也会得到3A。
很困惑
谢谢你。
您好、Eric、
您可以参考我在此 E2E 主题中的答案- TPS923654:TPS923654是否可以在 Vin=24V、Vout (Vf)=50V 且 Io=3.5A 的条件下用于 LED 照明? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
希望这对您有所帮助。
此致、
周老师
好的、这有助于实现100%的效率、现在我得到了相同的答案。 然后、通过使用10uH、我可以得到相同的纹波、峰值和均方根电流值。 但我现在试图匹配您的 Vin 纹波计算(公式8)、您得到400mV、但我得到大约11mV。 我正在使用:
ILRIPPLE = 1.6A (来自数据表前一部分)
Cin = 33uF + 1uF + 0.1uF (来自数据表该部分)
Fsw = 0.5MHz
我获得
0.012V = 1.6 /(8 * 34.1 * 0.5)
但数据表显示400mV
谢谢!