This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:开始需要多长时间?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733, LM2735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355983/lm2733-how-long-will-get-time-to-start

器件型号:LM2733
主题中讨论的其他器件: LM2735

您好!

我有关于 LM2733的问题。

我想知道从输入到输出将需要多长时间。

我无法在规格上找到该信息。 文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我刚刚对 EVM 进行了快速测量、从 Vin 高于1.5V 到 Vout 达到调节目标的时间约为3ms。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我还有一个问题。

    是否有其他方法可以控制该时间? 方法是添加电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    LM2735没有软启动控制引脚。

    因此、如果您需要更长的启动时间、可以参阅此 应用手册

    此致