This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:TPS63900电源电流是什么?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357943/tps63900-tps63900-supply-current

器件型号:TPS63900

我在当前设计中使用了 TPS63900、对其工作电流消耗有疑问。 在空闲(空载) 条件下、TPS63900消耗0.3uA。 但是、当引入负载时、它所消耗的电流似乎与负载本身消耗的电流相当。 我已经构建了一个由值为300欧姆、600欧姆、900欧姆和2.97千欧姆的电阻器组成的负载。

 在使用和不使用 TPS63900驱动负载时、观察到以下结果:(TPS63900设置为3.3V 输出)

装载值

TPS63900连接时的电流

不使用 TPS63900时的电流

300 Ω

12.75 mA

10.68 mA

600 Ω

8.6 mA

5.47 mA

900 Ω

5.5 mA

3.68 mA

2.97k 欧姆

1.98 mA

1.13 mA

 

我正在寻求相关指导、以了解稳压器为何会在这种情况下引入大量额外消耗。

我正在使用 NRF 功率分析器套件 II 进行测量。

我的原理图:

我的 PCB 布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hussain、

    与 TPS63900之间的唯一区别是这会导致额外消耗、因为效率不应是100%。

    您可以将下面的效率图作为参考。

    在您的测量中、似乎实际效率比上图差得多。 不知道发生了什么, 你讲和布局对我来说很好。

    此致

    陶氏