This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25720RSNR

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ25720EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352631/bq25720-bq25720rsnr

器件型号:BQ25720

您好  

我们将 BQ25720RSNR 用于笔记本电脑项目。 我们希望仅使用直流插孔插入时可支持最大15A 的输出电流。

因此、请告知我们 BQ25720RSNR 是否能够支持15A 的输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    BQ25720是一种电池充电控制器。 其充电电流可随电流检测值增大。 我们有一个在线参考设计。  

    PMP22419

    140W 高功率密度电池充电器参考设计

    尽管设计通常受元件选择的限制、例如 FET 和电感器。 它未显示为电池充电控制器的一个限制。  

    简而言之、如果外部功率级组件允许、BQ25720可以支持>15A 的充电电流。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎  

    我们需要对 BQ25720RSNR 进行瞬态测试。 因此、请告知我们如何执行该操作。

    另外、请告诉我 BQ25720RSNR 的 EVM 部件编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    请遵循此应用手册进行瞬态测试。  

    技术文档-技术文章

       具有高压摆率的负载瞬态测试

    https://www.ti.com/lit/pdf/ssztcv2

    适用于 BQ25720的 EVM 模块称为 BQ25720EVM。  

    https://www.ti.com/tool/BQ25720EVM

    此致、