This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:TPS389006-Q1故障信息

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389387EVM, TPS389006-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357777/tps389006-q1-tps389006-q1-fault-information

器件型号:TPS389006-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS389387EVM

您好!  

我将 TPS389006-Q1与 TPS389387EVM 联合评估模块配合使用、并且以下寄存器中存在以下标志错误:


INT_VENDOR (0x24):7F
TEST_INFO (0x31):7F

是否有可能知道导致这些误差的原因?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    值0x7F 意味着寄存器0x24和0x31中报告的所有故障均已标记。 是否在每次上电时都能看到此行为? 这些故障可以通过在寄存器上执行1来清除吗? 此测试中使用的器件是与  TPS389387EVM 配套提供的器件还是 已替换为其他型号?  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹