This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:STAT 引脚始终为 Hi-Z

Guru**** 2811145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357441/bq25792-stat-pin-is-always-hi-z

器件型号:BQ25792

您好!我们的平台将 BQ25792的 STAT 引脚连接到另一个 IC 的高阻抗输入、从而使内部弱上拉至1.8V。

我发现对于 CHG_STAT 寄存器字段的所有值、包括3'b011 (CC)和3'b100 (CV)、STAT 引脚均为 Hi-Z (上拉至1.8V)。 根据我的理解、STAT 引脚应该仅对于3'b111 (DONE)为 Hi-Z。 以下是一个此类实例中的寄存器转储:

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00:04 01 90 01 F4 2c 00 32 C3 08 23 00 dc 4b 3D A2
10:80 40 00 01 16 aa c0 7a 55 00 32 8f 6a 01 00
20:00 00 00 00 00 00 00 00 ff C7 7f 1f ff fc 80 00
30:00 01 EB 01 A6 13 8e 13 86 13 88 0f 90 0f A9 02
40:57 00 2a 00 00 00 00 08 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff (FF)

我们可以看到、寄存器0x1c = 0x6a (CHG_STAT = 3'b011 = CC)并且寄存器0x13 = 0x01 (DIS_STAT = 1'b0 = STAT 引脚被 BQ25792驱动至 GND)。  是否有任何其他条件可以禁用 STAT 引脚?

提前感谢您的支持、如果我能澄清我的任何观察结果、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    是否尝试使用其他上拉导轨(例如 REGN)进行测试?

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Christian—感谢您的及时支持!

    我切断了 BQ25792的 STAT 引脚和第三方 IC 之间的迹线、然后使用47k 外部电阻将 STAT 引脚上拉至 VBAT。 然而、结果是一样的-即使充电被激活、STAT 引脚保持 Hi-Z。

    如果您有任何其他需要我尝试的东西、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    您能否提供原理图?

    此设备充电是否正常?

    输入电压/电流是多少?

    电池充电电压/充电电流是多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christian:再次感谢您的坚定支持。 器件正常充电;唯一的问题是 STAT 引脚不跟踪 CHG_STAT 寄存器字段。

    但是、我认为我们可以将此案例作为装配问题来结束。 我返回并在较早的一批 PCB 上检查了此行为、 STAT 引脚按预期工作。 但是、在这一最新批次中、QFN 封装的裸露触点与我正在使用的测试点之间没有连续性。

    我将一个窄电阻器引线连接到 QFN 封装的外露触点上、并将其上拉至1.8V;   现在、实际 STAT 引脚正常跟踪 CHG_STAT 寄存器字段。

    我松散地怀疑我们器件一角的焊盘存在某种 SMT 问题—我们将进行内部调查。 但是、对器件本身没有任何疑问。 再次感谢您的帮助、对于噪音深表歉意!