This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803C:引脚 IO 确认

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2803C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356034/uln2803c-pin-io-confirm

器件型号:ULN2803C

大家好、

 我们看到其他竞争对手的 ULN2803器件将沿用18引脚封装(左)、但我们的 ULN2803C (右)将再增加两个 NC 引脚、客户不能直接用于 P2P 解决方案。 您能帮助将这些器件更新到18引脚吗?  或者我们没有刷新计划?  检查的 TKS。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    此器件可与 ULN2003/其他 ULN2803器件采用相同的封装尺寸、问题是否只是引脚数的差异?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Patrick、您好!

     这里的评论是个问题。  

     正如我所知、ULN2003是7通道、ULN2803是8通道。   是的、问题仅仅在于引脚数的差异、因为在  

    AOI 检测设备、外部2个 NC 引脚将影响 检测结果。 这就是我们想要检查新"ULN2803"封装的任何更新的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    正确、ULN2003具有7个通道。

    我认为最好通过电子邮件继续讨论这一问题。

    谢谢。

    帕特里克