This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:如何禁用温度检查?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358016/bq24610-how-to-disable-temperature-check

器件型号:BQ24610

由于高温切断是 Vref 的34%、低温切断是 Vref 的74%、我们是否可以使用 Vref 分压器、2个电阻为5.1k Ω、禁用温度感测、因为它始终处于 Vref 的50%? 或者是否有任何其他方法禁用温度鉴定检查?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jomon、您好!

    是的、如果不使用 TS 功能、您可以应用电阻分压器、使 TS 引脚上的电压降至正常温度范围内。