This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:未更新 BQ28Z610低电流放电和 RSOC

Guru**** 2522330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356129/bq28z610-r1-bq28z610-low-current-discharge-charge-and-rsoc-not-updated

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ28Z610

充满电,电池以低电流(200uA)放电一段时间后、电池已放电并受到欠压保护。 但 RSOC 仍然是100%。 是否有任何方法可以使小电流保持更新状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以从 bqStudio 接收描述您看到的发生情况的日志文件以及电量监测计设置的.gg 文件?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RL003_5F00_log.xlsxe2e.ti.com/.../RL_5F00_GS.gg.csv

    Hello,附加的是日志和 gg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看此日志文件后、我认为我需要对发生此问题的位置进行一些澄清。 我看到有一部分突出显示的 RSOC 值、但 SOC 为0。 从第1625行到1805行、有一个日志文件描述了通过器件的0A 电流、其中 RSOC 为100%。 问题发生在这里吗?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线路1625到1805是电池的其余部分、线路3626到3803是问题发生的地方、线路3626开始充电、RSOC 一直显示0%、但电池的电压已达到3.4V。我们设置的0%对应于3.0V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电量监测计的.gg 文件是如何拉取的? 似乎缺少相当数量的参数、例如所有 FC 和 FD 参数。  

    此外、您能否查看.gg 文件从哪个器件中拉取? 我认为.gg (0546)顶部的器件编号对应 bq27546。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图表示 SOC 异常。 SOC 应该约为40%。

    上图表示 SOC 正常。

    在同一电压点、SOC 的差值约为5%。 请给我们一些建议。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    尽管该线程标记为 bq28z610、.gg 文件中的信息指向正在使用 bq27546。 请确认是否 使用了 bq28z610或 bq27546、这些信息将极大地帮助我们调试该问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我犯了一个错误。 我提出了两个问题。 该线程关于 BQ28Z610、日志文件将在一段时间后可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    不用担心、请在 bq28z610可用时发送所用的日志和.gg 文件、以便我们可以研究此问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺