This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:1ED3142MU12F 替代产品

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357869/ucc21750-1ed3142mu12f-alternative

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件:UCC5350

大家好、

您能帮助推荐 1ED3142MU12F 的替代产品吗?

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    感谢您在 E2E 上发帖。

    最接近的 TI 器件替代产品是 UCC5350的 S 版本(UCC5350SB)。 此 TI 栅极驱动器与1ED3142MU12F 引脚对引脚兼容、主要区别包括:

    • 驱动强度:1ED3142MU12F +6A/-6.5A 与 UCC5350SB +5A/-5A 之间的关系
      • 驱动强度可以通过降低外部栅极电阻值
    • UVLO:两个驱动器都具有不同的 UVLO、这些 UVLO 可能针对特定的 FET 要求
      • 您知道所使用的 FET 器件型号吗?
        • 1ED3142MU12F UVLO
        • UCC5350SB UVLO

    此致、

    安迪·罗布勒斯