This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BTST 二极管的规格

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357565/bq24610-specification-of-btst-diode

器件型号:BQ24610

在为连接 REGN 和 BTST 的 BQ24610选择 BTST 二极管时、我应该注意什么规格? 预期的电压差是多少?

是否可以使用 BAT54C (可以在同一芯片上使用2个二极管来增强电流传导)? 如果没有、此部件缺少哪些规格?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    为连接 REGN 和 BTST 的 BQ24610选择 BTST 二极管时、我应该查找什么规格? 预期电压差是多少?

    REGN 为6V、BTST 可根据输入电压升高至34V。 我会推荐一个最高可达40V 和1A 的二极管。

    我们在 EVM 上使用了 ZLLS350。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    非常感谢您的回复。

    我们使用15V 的输入电压、最高可能为20V。 在这种情况下、二极管是否会暴露在25V+下?
    是否有关于二极管 Vf 的要求?

    该二极管的用途和功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用15V 输入电压,最大可能为20V。 在这种情况下、二极管是否会暴露在25V+下?

    是的、BTST 电压最高可以达到比输入电压高6V 的电压。

    是否有关于二极管 Vf 的要求?

    没有、我们没有 Vf 要求。

    此二极管的用途和功能是什么?

    自举二极管的用途是允许对 BTST 电容器进行正向充电、并防止泄漏到 REGN。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何估算通过该二极管的电流传导? 它是否与充电电流有任何关系?

    我们计划将快速充电电流设置为500mA。 它是否对该二极管导通电流有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jomon、您好!

    我查看了  BAT54C 的数据表、发现在为500mA 充电电流/20V 输入电压选择该二极管时没有发现任何明显的问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    规格。 谢谢你。