This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ7695202

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357368/bq76952-bq7695202

器件型号:BQ76952

您好、TI 团队、

          目前、我将 BQ7695202用于我们的 BMS 应用。  在我们设置9节电池的电池平衡时、我面临 BQ7695202 BMS IC 和主机微控制器之间的 I2C 通信中断问题。 当开始平衡1节电芯时、大约流经70mA 电流。 当我们设置8节电池平衡时、不会出现 I2C 通信中断。 但是、当我们设置9节或更多节电池的电池平衡时、BQ7695202 IC 会中断与主机微控制器的 I2C 通信。 此时、BQ7695202 IC 温度为37摄氏度。 我们不知道为什么会发生这种情况。  

请帮助我们解决此问题。

此致、谢谢。

迪帕克

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好、

    这听起来很奇怪。 您是否有可以查阅的原理图以确保一切正常? 在此期间、您是否有事务的逻辑分析仪?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis Hernandez Salomon、

    请找到 BQ7695202 IC 与 AFE 的对称部分...

    此致、谢谢。

    迪帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好、

    需要注意的是、该器件最多仅支持对一半的电池进行平衡、因此最多应一次平衡8节电池。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙