请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好、TI 团队、
目前、我将 BQ7695202用于我们的 BMS 应用。 在我们设置9节电池的电池平衡时、我面临 BQ7695202 BMS IC 和主机微控制器之间的 I2C 通信中断问题。 当开始平衡1节电芯时、大约流经70mA 电流。 当我们设置8节电池平衡时、不会出现 I2C 通信中断。 但是、当我们设置9节或更多节电池的电池平衡时、BQ7695202 IC 会中断与主机微控制器的 I2C 通信。 此时、BQ7695202 IC 温度为37摄氏度。 我们不知道为什么会发生这种情况。
请帮助我们解决此问题。
此致、谢谢。
迪帕克