This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:如果未使用 STATx、PG 引脚是否可以保持悬空?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358004/bq24610-can-statx-pg-pins-be-left-floating-if-unused

器件型号:BQ24610

我不打算使用 BQ24610充电器 IC 的 STAT2和 PG 引脚。 这些引脚是必须上拉还是下拉?如果未使用,它们是否可以保持悬空?

我只需要 STAT1引脚、该引脚会被上拉至3.3V

提前非常感谢 AM57x 的支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jomon、您好!

    是的、这些引脚可以保持悬空。

    此致、

    Christian。