This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:是否在内部 EN 引脚上配置了任何下拉电阻器?

Guru**** 2530360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357592/tps51200-are-there-any-pull-down-resistors-configured-on-the-en-pin-inside

器件型号:TPS51200

您好!

请问 TI 的 TPS51200和 TPS73501电源芯片在 EN 引脚内部是否装备了一些下拉电阻?

一般客户用前一个顺序电源的 PG 来启用下一个顺序电源芯片。 通常、前一个顺序电源的 PG 需要一个上拉电阻器。 如果芯片内部的 EN 引脚上存在一些上拉电阻器、则可能对用途产生一定影响。

客户表示这两款芯片在功能框图上的讲解不是很清晰。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    根据以下规格、EN 输入的泄漏电流为+/-1uA (单击放大):

    没有提到 EN 引脚上有任何内部上拉或下拉电阻器。 通常、PGOOD 引脚将作为带有上拉电阻器的开漏输出。 这意味着当 PGOOD 失效时、连接的 EN 引脚输入要么被 PGOOD 上拉源拉至高电平、要么被开漏 FET 放电至 GND。

    我不支持 TPS73501、但很可能它与 EN 引脚的工作方式相同。 检查 EN 引脚泄漏规格、以查看这些引脚上可能产生的电流类型。

    TPS51200使用以前器件的 PGOOD 作为其使能信号时应该不会出现任何问题。

    此致、

    詹姆斯