This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:用于 RXP 和 RXN 引脚的 HD3SS3220 UFP 模式连接

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349920/hd3ss3220-hd3ss3220-ufp-mode-connection-for-rxp-and-rxn-pin

器件型号:HD3SS3220

您好、TI 专家。

我查看了 UFP 模式参考设计的数据表、发现 RXN 和 RXP 引脚上没有电容器。  

但是我的客户如下所示在 RXN 和 RXP 引脚上增加了0.1uF。 对设计来说是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    如果在 RX 上添加电容器、我建议将它们添加到 HD3SS3220或 RX1P/N 和 RX2P/N 的另一侧。

    这些电容器需要具有更大的值 、以便总电容保持在 USB 规范75pF 至265pF 的范围内。 在这种情况下、请使用330nF 电容器。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的反馈。 另一个问题、当我的客户设置 UFP 时、他们是否可以使用 I2C 读取主机提供的当前最大电流?

    因为他们是在数据表中找到的、所以有一个寄存器可以读取 HD3SS3220的当前模式、所以他们想和您核对一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、我认为他们可以使用此寄存器来实现该目的。 我会仔细检查一下、然后通过 EOD 5/6返回给您。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我可以确认您应该能够将此寄存器用于此应用。

    谢谢。

    瑞安