This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78L:LM78L05ACZ

Guru**** 2815115 points

Other Parts Discussed in Thread: LM78L, UA78L, TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357940/lm78l-lm78l05acz

器件型号:LM78L
主题中讨论的其他器件: UA78LTPS709

大家好、

我们知道"美国国家半导体"是由 德州仪器收购的。

那么、对于以下 国家半导体器件、我们是否可以将相应的 TI 器件型号视为"形状、安装、功能"替代/替代产品? 请确认。

LM78L05ACZ LM78L05ACZ/NOPB
美国国家半导体公司 德州仪器(TI)

谢谢。此致、

K·乔查尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kumar、  

    这些将被视为彼此的替代方案。 我强烈鼓励您选择一个较新的替代方案。 这些器件采用传统封装、现在我们拥有的器件显著优于  采用 SOIC  封装的 UA78L05ACDR 和采用 WSON 封装的 TPS70950DRVR、它们能提供更多优势并且功能相同。  

    UA78L05ACDR -显著改善了输入电压(最大值)、热阻和电路板面积

    TPS70950DRVR -显著改善压降、精度、Iq、热阻和电路板面积

      LM78L UA78L TPS709的
    AEC Q100标准
    输出选项 固定输出 固定输出 固定输出
    Iout (最大值)(A) 0.1 0.1 0.15
    输入电压(最大值)(V) 30 35 30
    输入电压(最小值)(V) 6.7 4.75 2.7
    输出电压(最大值)(V) 15 15 6
    输出电压(最小值)(V) 5 2.6 1.2
    固定输出选项(V) 5、6.2、9、12、15 2.6、5、6.2、8、9、 10、12、15 1.2、1.35、1.5、1.6、1.8、 1.9、2.5、2.7、2.8、3、 3.3、3.6、3.8、3.9、5、 6
    使能
    电源正常
    输出电容器类型 非陶瓷 无电容、非陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 40 40 26
    噪声(uVrms) 40 42 190
    精度(%) 4 3.75 2
    Vdo (典型值)(mV) 1600 1700 300
    Iq (典型值)(mA) 2 3.8 0.001
    热阻 θ θJA (°C/W) 108 55 73
    最小封装面积(mm2) 0 18.4275 4
    封装类型 DSBGA、SOIC、TO-92 SOIC、SOT-89、TO-92 SOT-23、WSON

    谢谢!  如果您有其他问题、请告诉我。  

    麦基拉