This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56A37:最大占空比

Guru**** 2503175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357844/tps56a37-maximum-duty-cycle

器件型号:TPS56A37

大家好、

我想仔细检查一下器件的最大占空比。 我看到数据表中的 EC 表。 最短时间为150ns。

这是否意味着我们的最大占空比为(1/500K-150ns)/(1/500k)= 92.5%?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    是的、这种计算是合理的。 D= Ton/T (此处计算的值)(最大导通时间=Ton /总开关时间= T)。

    如果这可以解答您的问题、请不要忘记单击"此已解决我的问题"。

    谢谢。

    卡兰