This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:解决方案审查

Guru**** 2525950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357714/tps7a25-solution-review

器件型号:TPS7A25

您好!

TPS7A25能否在85℃ 下使用输入电压为12V、输出电压为9V、负载为60mA? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这些条件下、PD = 0.18W。  

    TJ ~ TA + 13.194 < 125C TJMAX。  

    TPS7A25处于器件的工作范围内、并遵循高 K JEDEC 布局标准。  借助良好的电路板布局实践、JEDEC 板的热性能通常可以改善25-50%。  

    https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf

    此致!

    朱利耶特