This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:悬空引脚上的错误

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356304/lm5117-error-on-floating-pins

器件型号:LM5117

您好、TI 团队、

我正在尝试模拟 LM5117降压设计。

看着 DS ,我可以让引脚:VIN,CM,DEMB 悬空,但我每次尝试都会收到一个错误。

VIN -保持未连接、因为我提供了一个外部 VCC (客户端要求提供)并为 VCCDIS 提供电压。

CM -未使用、查看 DS、它可以保持悬空

DEMB - 左悬空:  

我得到的错误:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evgeni  

    请将 VIN 引脚连接到输入电源、并在 DEMB 引脚和电流感应电阻器的接地连接之间连接10k Ω。

    此外、在 CM 和接地端之间填充100pF 电容器。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我做到了这一点、它很有效(有一些不同的问题、但我会在它上面开一个新的 TT)

    我不想使用内部 VCC。 我是为了使仿真正常工作还是在实际设计中也要将 VIN 连接到输入电源?  

    此外、我还需要在实际电路中将这些引脚保持未连接状态。

    您建议的这种连接对仿真有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evgeni

    VIN 引脚应连接到输入电源、以进行仿真和基准测试。 请不要让该引脚处于未连接状态。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    请 详细说明您的答案。  

    1.数据表指出 VIN 将为内部稳压器提供电压。 我正在使用外部电源来提供所需的电压  

       为内部稳压器提供了所需的电压、还为 VCCDIS 提供了所需的电压、就像数据表问的那样-您为什么要告诉我

       连接 VIN 引脚。

    2. 这个你建议的连接对仿真有什么影响?!

    为什么瞬态参考设计可以与其中一些引脚保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Evgeni

    VIN 引脚不仅为内部 VCC 稳压器供电、而且为 IC 内的其他电路供电。 请 不要将此引脚保持未连接状态。

    仿真模型与实际的硅电路不完全相同。  仿真模型中的 VIN 引脚 仅为内部 VCC 稳压器供电。   

    - EL