This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18542KTT:使用 CSD18542KTT 进行设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502H-Q1, CSD18542KTT, CSD17578Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357485/csd18542ktt-designing-with-csd18542ktt

器件型号:CSD18542KTT
主题中讨论的其他器件:LM74502H-Q1、、 CSD17578Q5A

团队、您好!
我们将对基于 TI LM74502H-Q1 IC 的适配器输入电源使用过压和反极性电路。

适配器电压为+12V。
负载电流为12A。
器件将100%开启时间。
我们不计划对 MOSFET 使用任何主动冷却或散热器。
您能否提供有关 MOSFET CSD18542KTT 是否适合我们的应用的建议?

另外、在寻找一些 MOSFET 时、我们有太多参数、如 ID 芯片限制、ID 封装限制和 ID 连续电流。
所有电流值都不同。
我们需要为设计选择哪种值?


您能提供一些展示如何检查 MOSFET SOA 的视频或文档吗?


正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sv、您好!

    感谢您关注 TI FET。 如果 MOSFET 需要通过汽车认证、则 TI 不提供任何通过汽车认证的 FET。 CSD18542KTT 是 D2PAK 中的60V 4mΩ NFET、是一种大型、成本更高的器件。 由于适配器电压仅为12V、因此您可以使用成本较低的25V 或30V FET。 CSD17578Q5A 采用5x6mm SON 封装、尺寸更小且更具成本效益。 如果此特定器件不适用于您的应用、则 TI 在此封装中有许多产品。

    更多有关 TI 如何在 FET 数据表、SOA 图中指定连续电流规格以及使用 SOA 图的信息、请查看下面链接中的技术文章。

    连续电流额定值: https://www.ti.com/lit/ta / ssztcp0/ssztcp0.pdf

    MOSFET SOA 图: https://www.ti.com/lit/ta / ssztcr5/MOSFET ssztcr5.pdf

    在设计中使用 SOA 图: https://www.ti.com/lit/an/sluaao2/sluaao2.pdf

    最后、LM74502H-Q1产品文件夹的"设计和开发"选项卡下有一个 FET SOA 裕度计算器。 如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用