This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:BW OVP 模式锁存模式行为

Guru**** 2511365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355576/ucc256404-bw-ovp-mode-latch-mode-behavior

器件型号:UCC256404

大家好、

客户选择了 UCC256404A、因为 BW OVP 模式是锁存模式。 这意味着 RVCC 将变为0、并 在故障有效时保持为0、对吧?

在故障置位后、 UCC256404A 如何恢复正常工作?

置位故障后、RVCC 和 VCC 将下降、HV 引脚的电流源泄漏电流如何? 是否与以下 EC 表匹配?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RVCC 将在 OVP 上禁用。 RVCC 是 一个串联导通稳压器、禁用时将切断电源电压。  RVCC 电容器将根据 RVCC 负载进行放电、不会在内部拉至接地。

    HV 启动未激活时的 HV 泄漏电流将保持不变。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我的客户 Delta 询问我们是否可以更改 HV 引脚的限流电阻、以设置功率欠压输入/输出点?

    我们是否有任何 HV 引脚的详细方框图供客户参考?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HV 引脚是用于为 VCC 电容器充电的 JFET。  根据 VCC UVLO、它会被打开和关闭。

    我不认为此引脚可用于欠压、欠压和欠压。

    BLK 引脚可用于根据 Bulk 电压打开和关闭功率级。  您可在此引脚上使用下拉 FET 来禁用 LLC。  利用外部电路、您可以根据欠压条件关闭 LLC。

    此致、