This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:充电器电流低于预期

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357563/bq24610-charger-current-is-lower-than-expected

器件型号:BQ24610

您好!

这是 之前的 BQ24610充电器+电量监测计原理图审阅博文(随附原理图)的跟进帖子。 我得到的电路板是根据该设计制造的。 这似乎可以正常工作、并为1S2P Lipo 电池充电。 我将电阻器的充电电流(ISET1)设置为4.5A、将 ACSET 输入电流设置为5A。 我目前使用5.5V 和10A 的输入可变直流电源对其进行测试(支持)。 似乎正在发生的情况是、当我将电池配置为4.5A 时、电池充电电流仅为2.6A。 电池完全放电、可接受4.5A 电流。 我使用 BQ24610 EVM (EVM 上的修改电阻器)和充电电流为4.5A 的相同电池对其进行了交叉检查。 我在定制电路板上使用 DMM 测得 ISET1上的正确电压为0.9V、ACSET 上的正确电压为1V。 它将获得正确的电压。 我测量了电流检测电阻(R11) R17和 R18两端的差分电压。 所有这些器件的读数似乎都与我获得的充电电流类似、为0.026V。

我还介绍了 此处提到的原理图检查清单。 我发现唯一缺失的是输出电容器。 我已经将其放置在电池的输入端、因为电路上还有一个电量监测计。 我还尝试在 R17末尾向地面额外添加一个22uF 电容器、以查看原因是否正确、但似乎没有帮助。 在这种情况下、2.6A 的相同电流也会流动。

您能帮助我弄清楚我还能做些什么来调试电流未达到4.5A 的问题吗? 我还在 VSYS 上连接了1A 负载、并且输入电流会相应地增加。 我认为这与电路的充电部分有关。 对我可以做些什么来调试这个问题有什么想法吗? 我的原理图中还有什么问题吗?

e2e.ti.com/.../3108.BQ24610.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎发现了这个问题。 在电阻器 R17上测量时、电流检测电阻器 R17上的电压似乎为0.026V。 当我在 IC 的输入引脚处使用 DMM 测量电压时、电压约为0.045V、该电压对应于4.5A 充电电流。 布局布线似乎在添加压降。 我将在下一次迭代中修复它。 同时、我可以将检测电阻降至0.005 Ω 来增加充电电流以补偿布局布线损耗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dev:

    使用 0.005 Ω 来补偿布局布线损耗没有任何明显的问题。

    此致、

    Christian。