This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:如果未使用 BATDRV、应该将其上拉还是保持悬空?

Guru**** 2398385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357539/bq24610-should-batdrv-be-pulled-up-or-left-floating-if-unused

器件型号:BQ24610

我没有在系统中使用 BATDRV。 我在数据表中阅读并使其保持悬空状态、而在支持论坛中、我阅读并使用100K 电阻器将其上拉至 Vcc。

哪种方法是首选方法?为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果未使用 BATDRV、则应将该引脚保持悬空。 这是一个输出信号、所以我不知道为什么建议将它连接到 VCC。

    此致、

    Christian。